This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG36XX-CALC:PCB 热量计算器不工作

Guru**** 2892950 points

Other Parts Discussed in Thread: LMG3622

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1631529/lmg36xx-calc-pcb-thermal-calculator-is-not-working

器件型号:LMG36XX-CALC
主题中讨论的其他器件: LMG3622

在过去的 2 周中、我多次尝试使用 PCB 热量计算器。  下拉菜单没有任何 LMG、GaN 器件、例如 LMG3622。

这可以是固定的,你也可以添加选项,只是在我自己的热阻 Theta JC ,底部?

这会使该工具在 TI 更新所有新器件的热阻之前、使用速度更普遍。

我更愿意输入 LMG3622 的热阻、而不是等待 TI 更新器件列表。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Bruce、
    另一个 E2E 主题为此打开了。
    因此、关闭该主题。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尚未收到或未收到解决此问题的通知。  我今天又试了一次  

    PCB 热量计算器、它不会启动或显示除示例中的器件之外的任何器件。  我未在内部 TI 互联网上;这会不会导致问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bruce、

    这与互联网问题无关、因为 LMG 器件未添加到计算器中、请参阅另一个主题、了解如何计算 AE 建议的热性能。

    此致、

    Adithya