This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010042:TIDA-010042 未进入正确的充电状态+无负载输出

Guru**** 2892880 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010042

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1638710/tida-010042-tida-010042-does-not-enter-the-correct-charging-states-no-load-output

器件型号: TIDA-010042

您好:

我正在结合 TIDA-010042 软件 (TIDCFD5) 调试 TIDA-010042 MPPT PCB、但它似乎无法按预期工作。
在运行时、没有错误故障 LED 亮起、似乎也没有发生异常情况。

除了为 12V 系统配置该软件所需的#defines 外、软件保持不变。 使用的值是在定义后面的注释中注明的值。
硬件是设计文件中的确切 PCB。 我们使用 Texas Instruments 提供的 Gerber 设计文件制作了 PCB。

测试设置包括:

* IT-N2132 太阳能阵列发生器
* Victron Energy 锂电池 (12.8V|20Ah | 256Wh)
* 12V 1A 负载

测试期间的太阳能电池板仿真器设置:
25V
5A

流量:
*连接了电池
  --> PCB 上的电源指示灯亮起
*连接太阳能模拟器
  -->太阳能仿真器显示的电流消耗不高于 60mA。
  --> MPPT 似乎不是活动的
  -->负载未打开

一切都让我们相信 PCB 未处于充电状态。
我们将 PCB 保持在此状态几分钟、没有任何更改。

当 PCB 处于此状态时、我们拔下电池、等待几秒钟、然后重新连接电池。
该操作会强制 MPPT 激活并开启负载。
太阳能阵列仿真器给出以下值:17.8V | 4.6A

完成此操作后、我们尝试将流程更改为:
*连接太阳能模拟器
  --> PCB 上的电源指示灯亮起
*连接了电池
  --> MPPT 和负载接通±1s、之后 PCB 发出小声响、PCB 不再工作。  
  -->我们无法确定哪个组件出现故障。

任何人都可以帮助我们找出我们的设置可能有什么问题吗?