This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62746:热参数请求

Guru**** 2874300 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1638282/tps62746-request-for-thermal-parameters

器件型号: TPS62746

尊敬的团队:

我们将使用以下 Texas Instruments 电源稳压器对 PCB 设计进行热分析:

  • TPS62746YFPR
  • TPS79901YZUR
  • TPS628603YCHR
  • TPS63901YCJR

数据表提供了 ThetaJA 值、但我们找不到有关以下参数的信息:

  • THETAJC(结‑至‑外壳)
  • ThetaCS(外壳‑至‑Ω 散热器)
  • ThetaSA(散热器‑Ω 至‑Ω 环境温度)或任何建议的假设

您能否告诉我们这些值是否适用于器件或其封装类型、或者提供有关我们应如何估算这些值以进行热分析的指导?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sneha、

    感谢您在 E2E 上联系我们。

    每个设备类别都有不同的支持团队。 我可以评论降压转换器 (TPS62746YFPR 和 TPS628603YCHR )。 对于其他器件、我建议提交单独的 E2E 申请、在“器件型号“字段中输入相应的器件。

    但是、在 TPS62746YFPR 和 TPS628603YCHR 数据表的热性能信息部分指定了 THETAJC (RθJC)。

    散热器相关参数特定于散热器产品、因此不在 IC 范围内。

    此致、

    Andreas。