This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62A02A:有关 TPS62A02 抗噪性能的 FB 电阻值的建议

Guru**** 2867880 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62A02

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1638563/tps62a02a-recommendation-for-fb-resistor-values-for-tps62a02-regarding-noise-immunity

器件型号: TPS62A02A
Thread 中讨论的其他器件: TPS62A02

大家好、TI 团队

我目前正在使用设计电源解决方案 TPS62A02 和对反馈 (FB) 电阻器的选择有疑问。

最初、我选择了 A 100k Ω 底部的电阻器 (R2)、以更大限度地降低静态电流。 但是、客户已请求将其更改为  49.9k Ω 、列举了对抗噪性和整体系统稳定性的关注、因为这将在中使用 工业环境 明显的开关噪声。

请您就以下问题提供专家意见?

  1. 噪声抗扰度: 将底部电阻从 100k Ω 降低到 49.9k Ω 是否会显著提高工业应用中 FB 节点的抗噪性能?

  2. 权衡: 除了漏电流略有增加外、使用 49.9k Ω 等较低电阻值时、TPS62A02 的稳定性或瞬态响应是否会受到任何负面影响?

  3. 建议: 对于典型的工业控制器应用、TI 建议将哪种值作为更“稳健“的设计选择?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:

    感谢您发布您的问题。 建议您查看此应用手册(点击此处)

    此致、
    Zakir