This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5137F:需要有关启用的详细信息

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5137F

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1638294/lm5137f-need-details-on-enable

器件型号: LM5137F

我们计划在四相中使用 LM5137F。 在这种情况下、是否必须将 ENABLE 路由到所有 4 个引脚、或者是否可以为第一个 IC 的 EN1 提供 ENABLE?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否、必须向所有通道提供 EN 信号  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在此处添加一些详细信息。 在初级相上将 EN 拉至低电平确实会通过拉低 COMP 来禁用所有相位、但次级相将只是处于待机状态、而不是真正的关断状态。  

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    非常感谢您提供的非常有用的输入。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您问这个问题。