Other Parts Discussed in Thread: BQ76972
器件型号: BQ79731-Q1
主题: BQ76972 中讨论的其他器件
我在 03-20-26 上提交了访问 BQ7973X-Q1-DESIGN 的申请。 我被拒绝了。 为什么?
我点击了指向 TI 客户支持中心的链接进行了异议、但没找到合适的答案。
我试着打电话给客户支持+1-855-226-3113--一天 24 小时、M-F --它很忙!!!
今天我索要了 BQ7971XB-Q1-DESIGN 的数据。 这一问题现在还没有解决。
我在一家 主要是工程设计公司工作。
在过去的一年中、我们基于 TI BQ76972 和其他 TI 芯片进行了电池设计。 最后、我们在内部制造了电池、最近已经将制造过程过渡到我们的终端客户。
我们正在为各种其他客户设计 800V 电池。 我的任务是确定我们将用于所有这些新设计的 BMS 芯片组。 我在考虑 TI、ADI、Infineon、NXP 和 STMicro。 其中有几个项目与军事有关、因此我们不能使用中国的零部件。
TI 提供的支持变得可笑。 Arrow 将不再提供有关 TI 产品的任何支持。 我不再知道任何 FAE。 下载数据表已变得非常限制或无法下载。 E2E 论坛支持简直就是个笑话。 我从未在那里找到我的问题或问题的答案。
我最后申请是为了获得一些支持、至少是 TI 的一些数据表。 如果我找不到少量的帮助、很遗憾我会把 TI 从列表中剔除、专注于您的竞争对手。
Greg Robertson