This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5116:LM5116 斜坡电容器(电路)

Guru**** 2892880 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1639147/lm5116-lm5116-ramp-capacitor-circuit

器件型号: LM5116

您好论坛读者:

图 39 的数据表中显示了一个 Vout 低于 7.5V 的斜坡电路。 但图 33 中有一个应用电路、其中显示了连接到 RAMP 的 270pF 电容器。 正确的实施方法是什么?

提前感谢、

Sebastian

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Sebastian 您好

    始终需要斜坡电容器;在 Vcc 和 Cramp 之间也有斜坡电阻器、这是基于 VOUT 的必要条件

    谢谢你

    此致

    Onkar Bhakare  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这意味着、对于 Vout=5V、我需要一个连接到 Vcc 的电阻就像这样。  
    这意味着数据表中的图 33 是错误的。 我在这里是对的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于 Vout = 5、则不需要、对于 VOUT > 7.5V、如果 Vout 高于 7.5、则在 RAMP 引脚和 VCC 之间安装一个电阻器。