This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0204D:LSF0204DRUTR 用于 UART 信号电平转换、不能正常用于 RX 线路

Guru**** 2866460 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1639096/lsf0204d-lsf0204drutr-is-used-for-uart-signals-level-translation-it-is-not-working-properly-for-rx-line

器件型号: LSF0204D

LSF0204DRUTR_UART.docx 

您好、

请查找所附的 LSF0204DRUTR IC 原理图、该原理图用于 UART 信号发送器路径的电平转换正常工作、但接收器路径不能正常工作、例如信号未通过电平转换器传输。请查看并解决此问题。

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Spoorti:

    比较 TX/RX 信号、是否有任何可共享的波形? 原理图似乎可以、但外部上拉电阻似乎非常强大、这将提高 VOL 电平。 如果此值高于 RX VIL 最大值 (1.8V)、则可能会导致通信错误。 但是、波形将确认详细信息。


    此致、

    插孔