This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-R2:首次开启时满电荷容量不正确

Guru**** 2892880 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1638945/bq34z100-r2-full-charge-capacity-not-correct-on-first-turn-on

部件号: BQ34Z100-R2

首次接通时、充满电容量不正确。

我们尝试将该芯片用作电量监测计、并要求 SoC 作为初级输出。 当我们首次将 BQ 芯片连接到电池时、完全充电容量不正确、当设计容量为 12000mA 时、读数~950mA

我们的理解是、如果 BQ 芯片开启、则假定 SoC 处于 0%(在我们的应用中是正确的)、然后递增、直至达到指定的满电荷容量。 这将有效、但该值默认为不正确的值。

是否有方法可以将其默认设置为“设置设计容量“?

设置为 0x0432。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    此问题已分配给团队内部、我们将在  可能的情况下审核并与其他应用工程师跟进。 在此期间、请附加与项目关联的任何.log/.gg 文件

    谢谢您、
    Alan