This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7H5005-SEP:TPS7H5005 前沿消隐逻辑延迟时间

Guru**** 2866460 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1637917/tps7h5005-sep-tps7h5005-leading-edge-blanking-logic-delay-time

器件型号: TPS7H5005-SEP

您好:

对于 TPS7H5005、典型的逻辑延迟时间 (td) 是多少?
image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Carlos、

    您的问题 对我来说有点奇怪、因为 LEB 是一个用电阻器设置的器件、不是由接口发出的命令。
    您是否计划对 LEB 进行外部控制?

    图中的 TD 不是逻辑延迟时间、而是由器件的不同功能设置的死区时间。

    谢谢、
    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、  

    下面是提及此内部逻辑延迟 td 的数据表屏幕截图。 TDsp 和 TDPS 是死区时间、但我指的是小写的 td。


    谢谢、

    Carlos

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Carlos、

    我懂了。

    该 td 被并入器件的最短导通时间中、该时间在电气特性中指定。

    谢谢、
    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、

    谢谢、td 最大值为 85ns。 这会随着 LEB 的增加而增加吗? 例如、TLEB 为 80ns、该延迟仅为 5ns? 对于 10k LEB、最大值似乎为 85ns。 TI 是否有任何其他 LEB 时间不同的数据?

    谢谢、

    Carlos

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Carlos、

    TLEB 将增加时间、因为您可以看到测试放置了一个与测试 LEB 相同的电阻器。
    我没有关于不同 LEB 时间的更多数据、但它应该只是累加的。

    谢谢、
    Daniel