This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM51772EVM-HP:LM51772 并联 MOSFET 组装

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: LM51772

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1639215/lm51772evm-hp-lm51772-parallel-mosfet-population

部件号: LM51772EVM-HP
主题: LM51772 中讨论的其他器件

您好:

LM51772 评估模块包含多个封装、可选择安装额外的 MOSFET 以实现 Q1 和 Q3 并联运行。  

我想知道:何时添加这些额外的 MOSFET 是合理的、为什么仅专门针对 Q1 和 Q3?  

Im 正在尝试为我自己的应用设计一个布局、它将在 26V 的固定 Vin 和 4V 至 48V 的输出范围内运行。一个负载 (TEC) 将连接在 Vin 和 Vout 之间、最大电流消耗为 6A

提前感谢和最好的奖励,

Lukas