This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R2:弛豫后、异常 RSOC 下降到 0%

Guru**** 2867040 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50-R2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1630351/bq40z50-r2-abnormal-rsoc-drop-to-0-after-relaxation

器件型号: BQ40Z50-R2

TI 团队大家好、

我目前正在与一位使用 BQ40Z50-R2 测量仪表的客户合作、我们观察到弛豫期后出现了异常 RSOC 行为。

问题描述:
在特定的操作序列之后、RSOC 在张弛期间降至 0%(或约 10%)。 然而、在发出复位命令后、RSOC 恢复到正常值。

重现测试过程:

  1. 电池包进入 IATA 关断模式
  2. 包装已发运给客户
  3. 以~1A 电流唤醒电池包
  4. 充电至 100%
  5. 电流为 2A 时放电至~70%
  6. 让电池组休息(空载)

→μ s 弛豫一段时间后、RSOC 突然降至 0%(或接近 10%)

其他意见:

  • 此问题在多个电池包中重现
  • 我们已经捕获了一个故障单元的数据日志
  • 发送复位命令后、RSOC 返回到预期值
  • 未观察到明显的异常电压行为

请查找随附的日志文件和.gg 文件以供您查看。  : X76.rar 

问题:

  1. 什么可能导致 RSOC 在张弛期间下降到 0%?
  2. 这是否与 OCV 更新或 Qmax/Ra 表行为相关?
  3. BQ40Z50-R2 是否存在与此行为相关的任何已知问题或配置问题?
  4. 我们应该进一步检查哪些参数或日志来调试此问题?

如果需要任何其他信息、请告知我。

感谢您的支持!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    此问题已分配给团队内部、我们将在  可能的情况下审核并与其他应用工程师跟进。 在此期间、请附加与项目关联的任何.log/.gg 文件

    谢谢您、
    Alan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TI 团队:

    是否对此有任何更新?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TI 团队:

    是否对此有任何更新?

    谢谢!