This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq24600:支持申请:基于 BQ24600 的充电电路的 EMI 问题 — 设计审查申请

Guru**** 2867950 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24600

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1637214/bq24600-support-request-emi-issue-with-bq24600-based-charging-circuit-request-for-design-review

器件型号: bq24600

尊敬的 Texas Instruments 支持团队:

我目前正在开发一款包含基于 BQ24600 充电器 IC 的电池充电电路的产品。 我们仔细查看了数据表和应用手册、并相应地设计了原理图和 PCB 布局。

但是、我们在充电操作期间会遇到 EMI 问题。 我们的测量表明电感器面积似乎是主要噪声源。

我们希望获得以下支持:
1.查看我们的原理图和 PCB 布局数据
2、分析电磁干扰问题的根本原因
3.反措施建议

由于文件中包含机密信息、如果可以通过私人/直接电子邮件通信而不是通过公共支持渠道来处理此问题、我们将不胜感激。

请告诉我们:
-这种类型的设计审查是否可用
-安全共享机密设计数据的适当联系人或流程

非常感谢您的帮助。 我们期待您的答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Toshio、

    我发送了一个朋友的请求,请接受,然后你可以通过私人聊天发送文件。

    此致、

    基督教。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:

    感谢您的答复。

    很遗憾、我没有收到您的 朋友请求、 您能再次发送吗?

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Toshio、

    看来你接受了它,因为我能够给你发送一条消息。 您可以尝试使用文件进行响应吗?

    此致、

    基督教。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:


    感谢您发送 DM、我可以收到。
    我直接向您发送了我们的问题和设计文件。

    请告诉您。

    BR。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Toshio、

    您使用什么软件? 我无法打开文件。

    此致、
    基督教

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的基督徒。


    抱歉、我直接向您发送了 PCB 查看器。
    请告诉您。

    BR。