This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25750EVM:Part2:BQ25750EVM 和 TPS55340EVM-017 连接概念的确认

Guru**** 2867040 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25756EVM, BQ25750EVM, TPS55340EVM-017, BQ25750, TPS55340, BQ25756EEVM, BQ25756, BQ25756E, BQ25690

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1638703/bq25750evm-part2-confirmation-on-bq25750evm-and-tps55340evm-017-connection-concept

器件型号: BQ25750EVM
Thread 中讨论的其他器件: TPS55340EVM-017BQ25750TPS55340BQ25756EEVM、BQ25756EVM、 BQ25756BQ25756EBQ25690

尊敬的 Ethan:

感谢您提出后续问题。  
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1638253/bq25750-confirmation-on-bq25750evm-and-tps55340evm-017-connection-concept

请查看以下答案:

 1.输入输出电压是多少?
- BQ25750EVM 的输入不是固定在 5V。
-我们的预期输入范围是 5V 到 24V。
-电池是 2 节锂离子电池。

 2.系统负载电流是多少?
- TPS55340EVM-017 24V 输出侧所需的负载电流尚未修复。
-此时,我们的主要限制是将 VIN 侧的输入电流保持在 2A 左右。

 3.系统是否可以从 BQ25750 使用反向模式来调节系统电压?
-是的。
-我们希望系统继续运行,即使输入源被移除,只有电池可用。
-在这种情况下,我们希望系统电压保持稳定的 24V 电压,而不是随电池电压的变化而变化。

 4.使用 TPS55340 24V 输出的系统是什么?
- 24V 输出计划用于驱动打印机。

此外、我们还想提出一个问题。

 我们知道 BQ25756EVM 支持高达 55V 的宽输入/输出范围和 4V 至 55V 的反向模式输出、BQ25756EEVM 支持高达 36V 的反向模式输出和 4V 至 36V 的反向模式输出。  考虑到这一点、如果我们使用 BQ25756EVM 或 BQ25756EEVM 而不是 BQ25750EVM + TPS55340EVM-017 组合、是否可以实现以下操作?
-输入范围:5V 至 24V
-电池: 2 芯锂离子电池
-要求:为电池充电,同时为系统提供稳定的 24V 输出
-同时,当输入源被移除时,我们希望单独的电池继续为系统提供稳定的 24V 输出

 您能否告诉我们、BQ25756EVM 或 BQ25756EEVM 是否可以实现这一点?

此致、

Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Conor、

    BQ25756 和 BQ25756E 无法提供 24V 稳压输出、同时为电池充电。 需要一个单独的直流/直流转换器。

    您的系统是否可以使用 BQ25690 等 NVDC IC? NVDC IC 可在充电时调节系统电压。  

    -要求:为电池充电、同时为系统提供稳定的 24V 输出

    要为电池充电并为系统电压提供稳定的 24V 输出、将需要 2 个不同的直流/直流转换器。

    我认为 TPS55340 + BQ25756 在这里可能是最佳的解决方案。 BQ25756 可以为电池充电。  TPS55340 由电池供电、以为系统负载产生 24V 稳压输出。

    您认为此设置可以正常工作吗?

    此致、
    Ethan Galloway