This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22965:最大负载电容

Guru**** 2867690 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1638846/tps22965-maximum-load-capacitance

器件型号: TPS22965

TPS22965QWDSGRQ1 应连接的最大负载电容是多少。  我没有看到说明任何最大负载电容、但提到过几次的负载在 0.1uF 至 22uF 的范围内。

 

在本例中、+3.3V 电源上的容性负载为 27uF。  1.8V 电源上的容性负载为 144uF。  TPS22965QWDSGRQ1 能否处理 144uF 的负载电容?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dan:

    请参阅以下内容。

    并不存在最大输出电容。 该器件没有热关断或电流限制特性。 因此、浪涌电流不得超过最大持续电流额定值和结温。 您可以使用以下公式来估算浪涌电流。 上升时间取决于是否使用 CT 电容器。  

    浪涌电流= C×dV/dt

    如果您有其他问题、请告诉我这是否合理。

    谢谢、

    Rishika Patel