This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25756E:BQ41Z90 与 BQ25756E 合作用于可拆卸电池包

Guru**** 2866460 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z80, BQ41Z90, BQ25756E, BQ41Z50

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1638383/bq25756e-bq41z90-cooperation-with-bq25756e-for-removable-packs

器件型号: BQ25756E
主题中讨论的其他器件: BQ41Z90、BQ40Z80

你们是否有经验在 BMS BQ41Z90 和充电器 BQ25756E 之间合作可拆卸电池包?

是否可以成功完成此设计任务? 这两个 IC 具有如此多的保护功能和内置逻辑器件、使我迷路了。 他们不会互相对抗吗?

BQ25756E 是否可以独立与 BQ41Z50 的„μ A 充电“ algoritm 连接?

我将会内置额外的监控器 MCU 来进行 BQ41Z50 电源密钥管理。

感谢您的支持:)

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Szymon、

    是否可以成功完成此设计任务?

    我们在将电池电量计 IC 与 BQ25756E 配合使用方面积累了丰富的经验。 可以 成功完成此设计任务。

    他们不会互相对抗吗?

    对于初始测试、我建议使用 MCU 控制 BQ25756E。 您需要确保 BQ25756E 可以在电池电量监测计 IC 保护范围内充电至正确的电流和电压。

    [引用 userid=“692972" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1638383/bq25756e-bq41z90-cooperation-with-bq25756e-for-removable-packs ]BQ25756E 是否可以独立与 BQ41Z50 的„充电“算法绑定?

    我们提供了一个 常见问题解答、其中介绍了 I2C 和 SMBus 转换 可能会有所帮助。 本应用手册结合 BQ40z80 编写。

    请告诉我该应用手册是否提供了帮助。

    此致、
    Ethan Galloway

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您分享本应用手册。 我不知道该怎么做。  

    听起来像是一个解决方案。