This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z620:BQ28Z620 的某些芯片无法解锁或重新编程

Guru**** 2864540 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ28Z620, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1635648/bq28z620-some-chips-of-bq28z620-cannot-be-unlocked-or-reprogrammed

器件型号: BQ28Z620
主题: BQSTUDIO 中讨论的其他器件

您好:

  BQ28Z620 的某些芯片无法解锁或重新编程

1) 正常芯片;

 

2) 无法解锁

3) 通信异常  

请帮助分析、谢谢。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    此问题已分配给团队内部、并将在  可能的情况下由应用工程师进行审核和跟进。

    在此期间, 请您重新附上三张图片,因为在我的最后,我无法查看.jpg

    谢谢您、
    Alan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JPG 无法开机自检。

    请确保在 bqStudio 中关闭自动刷新(如果使用的是 bqStudio)、并且在没有任何通信的情况下等待 4 秒、然后再尝试解封电量计。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

        我们已在 bqStudio、中关闭自动刷新功能、在没有任何通信的情况下等待 4 秒、然后尝试解封电量计。但芯片仍然无法是 unlocked.e2e.ti.com/.../Unnormal-Picture.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该视频显示自动刷新已开启、并且还表明 SEC 位正在变化(由于自动刷新)。

    这是两个不同的电池组吗? 一个是有效的、另一个是不有效的? 还是同一个电池组间歇性工作?