This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS274C65:如果用于 PWM 高侧开关、如何最大限度降低器件的热耗散

Guru**** 2864540 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1637958/tps274c65-how-to-minimize-thermal-dissipation-of-part-if-used-for-pwm-high-side-switch

器件型号: TPS274C65

您好:

 

我们目前正在实施这款智能高侧驱动器、以此为大多数具有诊断反馈的外设供电。 它目前正按预期在直流负载下工作。

 

该器件的额定最大输入频率为 1kHz PWM。 使用 24V 输入电源消耗 500mA 时、我们看到器件发热接近热切断。

 

这是否是由于设计的压摆率额定值控制能够更大限度地缩短上升/下降时间? 我们是否有办法围绕这一点进行设计?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    为了减少热量累积、我建议添加更大的热覆铜或更多过孔、以便更好地通过电源焊盘散发热量、使器件保持在热关断限制以下

    此致、
    尼古拉斯·彼得西尔格