This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610:BQ28Z610 1 电芯配置

Guru**** 2864540 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1639186/bq28z610-bq28z610-1-cell-configuration

器件型号: BQ28Z610

大家好、我将基于 bq28z610 为便携式设备设计电池电路。 我根据数据表连接了所有内容(应用手册)。
没有输出电压。 如何在 BQ Studio 中配置芯片参数?
我已经设置了 Molicel 电池容量、记录了正确的化学成分和充放电电流。
电芯 2 的 CUV (VC1 连接到 VC2) 时会出现错误。 

bq28.gg.csv image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    此问题已分配给团队内部、我们将在  可能的情况下审核并与其他应用工程师跟进。 在此期间、请附加与项目关联的任何.log/.gg 文件

    谢谢您、
    Alan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已经附上了 gg.csv 文件、我将在这个 messagee2e.ti.com/.../7343.bq28.gg.csv 中复制它 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    设计中 PACK 引脚上的电压是多少? 该 EVM 具有一个按钮、可绕过用于唤醒电量监测计的保护 FET。 您必须通过向 PACK 施加电压以某种方式唤醒电量计。

    如果电量监测计已经启动并正在运行、则您将读取电芯电压。