This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25798:是否可以在没有输入源的情况下将 nQON 引脚上拉至 VBAT?

Guru**** 2905430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1639823/bq25798-can-i-pullup-nqon-pin-to-vbat-with-no-input-source

器件型号: BQ25798

数据表指定 nQON 引脚上的绝对最大值为 6V、但在没有输入源时没有有关该引脚上允许的最大电压的规格。 在我们的电池供电产品(最大 4.35V 的 Vbat)中、我们需要通过按下按钮退出运输模式、这会将 nQON 拉至低电平。 那么是否允许将 nQON 拉高至 Vbat?

 

谢谢、

Rob  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rob、

    /QON 具有内部上拉电阻、因此无需/不允许外部上拉电阻。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    被上拉到的内部上拉电阻是多少?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rob、

    它会在 2.5V 至 3.6V 之间变化、具体取决于 VBUS 是由电源供电还是仅由电池供电。

    此致、

    Jeff