This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM843B22:电流随温度降低

Guru**** 2866460 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1639650/tpsm843b22-current-decrease-with-temperature

器件型号: TPSM843B22

制造商通常会提供一个图表、其中显示输出电流随温度的降低情况。 对于此器件系列、我没有看到此类数据。 这是否意味着即使在最高工作温度下、组件也能够提供最大输出电流? (20 安培和 125 度)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ariel,

    没有该器件的 SOA 曲线。 器件结温的最高温度为 125 度。 因此、该器件可能无法在  125°C 的环境温度下提供 20A 输出电流、但只要结温< 125°C、该器件就会切换。

    希望这有道理。

    Carson