Other Parts Discussed in Thread: TPS54J060
器件型号: TPS54J060
您好的团队、
我将设计使用的电源系统 并联七 (7) 个 TPS54J060 器件 。 为了简化配置过程并确保一致性、我希望在哪里实施设计 单通道电位器 用于同时为所有 7 个单元设置 MODE 引脚。
目的是让所有 7 个器件从单个电位器读取相同的电阻值、以便它们以相同的开关频率和模式设置运行。
请提供以下方面的见解:
-
拉电流聚合: 由于 MODE 引脚通过拉电流(通常为 10 \mu A$)来检测电阻、因此将 7 个引脚并联到一个电阻器将使流经该电阻器的源电流为 7 \times$。 这是否会阻止 IC 正确识别预期的模式设置?
-
精度和容差: 由于 7 个器件共用一个节点、每个 IC 的内部比较器阈值是否足够一致、以确保所有 7 个器件同时位于相同的“区间“或“模式范围“内?
-
稳定性和噪声: 将 7 个 MODE 引脚通过可能较长的 PCB 布线连接到单个电位器时、是否存在噪声拾取或启动时序问题?
-
推荐的替代器件: 如果这种单通道控制不可行、在不手动调整 7 个独立电位器的情况下、同步 7 个并联装置之间的模式设置的最佳做法是什么?
我期待您的指导、了解这种方法是否适合 TPS54J060 的电气需求。
此致、