This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62873-Q1:配置问题

Guru**** 2874030 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1639674/tps62873-q1-configuration-issues

器件型号: TPS62873-Q1

您好、

在没有外部 I ² C 配置的情况下、将 TPS62873Y1QWRXSRQ1 配置为 0.5V 的默认输出是否可行?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Allen、  

    什么是应用或终端设备?  

    此致

    Canan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    TPS62873Y1QWRXSRQ1  用于为 LPDDR5X 存储器供电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    指定的应用工程师 Chris Glaser  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Allen、

    您是否需要汽车器件?

    D/S 中的器件选项部分显示了没有 I2C 时可以达到的电压。   例如、TPS62873N0QWRXSRQ1 具有 0.5V 选项。

    具有 I2C 的非汽车类 TPS62873Z2WRXSR 也具有 0.5V 选项。

    谢谢、

    Chris