This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EV2400:未检测到器件

Guru**** 2923960 points

Other Parts Discussed in Thread: EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1639736/ev2400-device-not-detected

器件型号: EV2400

尊敬的团队:

我们已订购 EV2400 模块。 但是现在、当它连接到 PC 时、在 PC BQ Management Studio 软件中未检测到 EV2400 模块、但 LED 点亮。  

这只是一个背景、我们在应用中使用 J2 (SMBus)。  

请您仔细研究一下、让我知道这种不工作的可能原因是什么、以及我们需要采取哪些步骤来检测它。

提前感谢!!! 正在等待您的回答。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    此问题已分配给团队内部、我们将在  可能的情况下审核并与其他应用工程师跟进。 在此期间、请附加与项目关联的任何.log/.gg 文件

    谢谢您、
    Alan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alan、

    感谢您的及时回复。 不、我们目前还没有这种情况。

    我想再问一个关于这方面的问题:

    WOD.1 和 VPUV.1 的电压电平是多少

    谢谢!!