This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6598X-CONFIG:待处理请求

Guru**** 2892870 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65994AE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1637908/tps6598x-config-pending-request

器件型号: TPS6598X-CONFIG
主题中讨论的其他器件: TPS65994TPS65994BF

 

我需要在这里采取一些行动、这一请求目前已经等待了大约两个星期。  

image.pngimage.png

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您使用的是什么器件以及您的终端应用是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TPS65994、定制计算。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否遵循任何参考设计?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tommy、此器件是否提供应用程序自定义工具?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否知道所使用的 ROM 版本? ROM 版本是指器件名称的最后两个字母、例如 TPS65994AE、TPS65994BF、TPS65994BH  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们的完整器件型号为 TPS65994BFRSLR。 BF 是我们的 ROM。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TPS65994BF 专门与参考设计搭配使用、所以在提供 GUI 和安全资源文件夹访问之前、我需要先知道您遵循的参考设计。

    您是否希望通过合规性测试? 项目时间表是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们的项目时间表是“如果这个待处理的请求在一个多星期内未处于空闲状态、并且自请求以来已超过两个星期、则可能有足够的时间。“ 我必须向我们的设计师咨询、看看这是否值得再追求。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对此我深表歉意、但您请求的文件夹和工具包含 NDA 材料 、因此我们需要知道 您遵循的参考设计 是否需要合规 以指向正确的器件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么、为什么我在一个“待处理“的一周内通过一个论坛而不是您或您的团队联系我来发起此对话?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通常、当设计涉及 NDA 材料时、现场团队应该成为您的联系人。 我的团队没有深入参与现场团队的日常活动、以了解所有客户的所有请求和需求。 我们依靠现场团队向我们传达客户信息。 我在这里尝试做的是详细了解您的工程、为您的设计推荐合适的器件、以便您开始了解正确的设计

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    我看到 Trenton 与 TI 签订了有效的 NDA、因此我 可以 批准您对此文件夹的申请、但请注意、TPS65994BF 不是新项目的配套器件、所以 Tommy 询问您和您的团队正在使用的设计。 我们建议  完全适合您的应用的 PD 取决于什么是参考设计以及您的工程要求。

    尽管如此、您还是获得了批准、如果您对 我们支持的 994BF 替代方案、您的设计 以及我们针对您的项目要求提出的 PD 建议有任何疑问、请 联系 您的销售团队代表。

    此主题正在关闭。