Other Parts Discussed in Thread: BQ79616
器件型号: BQ79616-Q1
主题中讨论的其他器件: BQ79616
尊敬的团队:
我在使用 Bridge IC BQ79600 的菊花链中遇到了 BQ79616(32 连接)通信问题。 当我尝试堆叠时、从 VCELL16_HI 开始读取电芯电压到 16 个位置(大小= 16 * 2 = 32 字节单个器件和 32 * 32 = 1024 字节总计) 。 我能够读取 19 个器件的数据、但在尝试读取 19 个以上器件时遇到故障(所有 32 个器件中的 LED 均亮起错误)。
我认为布线可能有问题、但我已验证过、没有发现任何问题。 之后、我将电芯读数的数量从 16 减少到 8、这会提供每个器件 8 * 2 = 16 个字节的数据、那么我最多可以读取 20 个器件、但不能超过 20 个。 但当我尝试读取器件地址时、我能够读取所有 32 个器件地址。
我怀疑代码中可能存在任何时间问题。 导致此问题的可能原因是什么?
此外、从 BQ79600 数据表中可以看出、我们一次只能读取 128 字节的数据。 该限制是否适用于单个器件数据还是总器件数据?