This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7H4002-SP:TPS7H4002-SP 最大输入电压

Guru**** 2866460 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS7H4002-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1639771/tps7h4002-sp-tps7h4002-sp-maximum-input-voltage

器件型号: TPS7H4002-SP

您好、

我们正在研究 TPS7H4002-SP 由略高于建议最大值 (5.8V) 的输入电压供电的可能情况。 我们看到、绝对最大额定电压为 7.5V、但我们仍希望确保出现损坏或短期降级。


这会损坏器件吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David、

    数据表中所述的运行(包括电气特性限制)  通常取决于是否遵守器件的建议运行条件。 ABSMAX 限值通常描述(在超过时)可能导致器件永久损坏或性能下降的点。

    由于 5.8V 电压高于建议运行条件、但远低于器件的 ABSMAX 限值、因此我不会对器件造成永久损坏/降级。 但是、在该区域中运行时、器件性能可能会出现超出电气特性中所述的漂移。

    谢谢、
    Andy