This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5013:开关波形不稳定

Guru**** 2892880 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5013

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1637715/lm5013-unstable-switching-waveform

器件型号: LM5013

您好、TI

使用 LM5013 的电路中的开关波形不稳定。
我使用的是评估板 (LM5013-EVM)、更改了器件常数。
请根据电路图和波形提供建议。

To_TI.pdf 

我要特别指出窄脉的原因、并采取对策。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Takahara、

    当 CA 或 CB 的值不正确时、可能会发生这种情况

    1.您能否使用较小的 CB ~150pF 或 200pF 进行检查? 当 CB 处于高电平时、会出现这种波形。

    2.请仔细检查 CA 是否正确焊接在实际 PCB 上。

    3.实际的 Cout 是什么? 在原理图中、Cout 被~为 Δ f 9nF、这当然是不够的。 但是、我认为 Vout 波形看起来非常稳定、电路板中的实际 Cout 似乎高得多。
    我希望前两个解决方案能够解决这个问题。 如果没有、我们可以进一步讨论。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TI:

    我还使用 LM5013 测试一个电路。

    我使用评估板 (LM5013-EVM)、并​​修改了元件值。

    我遇到了以下问题:

    ① 开关波形的占空比不稳定。

    ② μ F 在使用 9400uH 输出电容器和 0.5A 负载时、由于过流保护、电路无法启动、并且输出电压无法达到 16V。

    我想实施对策。

    感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的大冢雅弘:

    您的问题/BOM 似乎与上述问题完全不同。 请打开一个新主题、附加波形和修改后的 BOM、以便进一步讨论。