This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256302:提高输出电压 PMP40379

Guru**** 2874030 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1638969/ucc256302-increasing-the-output-voltage-pmp40379

器件型号: UCC256302

您好:

我正在尝试更改输出电压、  

输出电压稳定、但我遇到了问题。 约 20W 的低负载下

我能够 高效地实现适当的水翼

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    可以在变压器中进行损耗计算。 我认为问题在于高频下的变压器损耗。

    此致、

    Sougata