This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM4060:有关 LM4060 和 LM4040 之间关系的问题

Guru**** 2892860 points

Other Parts Discussed in Thread: LM4040, LM4060

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1638687/lm4060-question-regarding-the-relationship-between-lm4060-and-lm4040

部件号: LM4060
Thread 中讨论的其他器件: LM4040

尊敬的 TI 支持团队:

我希望此消息能帮您找到答案。

我们目前正在评估并联基准 IC、想确认是否进行了评估  LM4060 被视为 LM4040 的后继产品

如果您能澄清以下几点、我们将不胜感激:

  • LM4060 是否定位为 LM4040 的后续产品?
  • 是否建议从 LM4040 迁移到 LM4060?
  • 将 LM4040 替换为 LM4060 时、是否应注意任何规范差异或引脚兼容性问题?
  • 如果 LM4060 不是后继产品、您能否建议将 LM4040 替换为推荐产品?

提前感谢您的支持。

此致、铃木亮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Suzuki-San、

    感谢您的提问!

    LM4060 被认为是 LM4040 的改进版本、具有更高的初始精度(0.05%对 0.1%最大值)、温度系数(20ppm/°C 对 100ppm/°C 最大值)和更高的阴极电流能力((50mA 与<xmt-block1> 15mA</xmt-block> 最大值)。 15mA。

    系统设计人员应从此系列中选择最适合所需系统规范的器件 (LM4040、LM4050 和 LM4060)。 这些器件引脚对引脚兼容、有助于简化任何设计更改。

    我希望这对您有所帮助!

    此致、

    Andrew Li

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TI 支持团队:

    感谢您的答复。
    我们知道 LM4060 是 LM4040 的改进版本、这两款器件是引脚兼容的。

    我想再问一个问题。
    我们要确认的是  在新设计中应该选择两款器件中的哪一款、LM4040 或 LM4060

    因此、  如果仅限于这两种器件、能否从长期供货的角度说明 TI 建议在新设计中使用哪种器件?

    感谢您提供指导、作为我们未来设计标准化的参考。

    此致、铃木亮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Suzuki-San、

    这两种器件都不存在任何长期可用性问题。 因此、根据规格要求、任一器件都可在客户系统中使用。 新设计可以使用任一选项。

    如果必须做出选择、LM4060 可以在使用 LM4040 的每种情况下使用、但事实并非如此、因为 LM4060 在整个电路板上具有更好的性能。 然而、根据系统要求、系统集成商最终决定选择使用哪种器件。

    此致、

    Andrew Li