This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMF0064:TMF0064 只读寄存器问题

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: TMF0064

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1639144/tmf0064-tmf0064-read-only-registers-question

部件号: TMF0064

您好:

在 TMF0064 数据表中、有 3 个寄存器应该是只读的。

出厂字节   ……1FC2h

制造商 ID1...1FC3h

制造商 ID2...1FC4h

 

它们的值默认为 0、但我们已成功将其他值写入它们。 这些寄存器似乎不是只读的。 您能否确认、所有 TMF0064 器件(不仅是我们的器件)都可写入这些寄存器?

 

此致、

Frantisek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Frantisek:

    有关这些寄存器的功能、请参阅第 6.3.2 节中的以下内容:

    “地址 1FC3h 和 1FC4h 可用于对可选的制造商 ID 进行编程。 主机读取这些值、例如、将终端用户产品与 TMF0064 关联。 在地址 1FC2h 处、TMF0064 存储一个用于锁定制造商 ID 的字节、默认值为 00h。 向该位置写入 AAh 或 55h 后、制造商 ID 和锁定字节会永久受写保护。“

    表 6-2 列出了这些字段为只读、这是一个拼写错误。

    如果您有任何其他问题、敬请告知。

    谢谢您、

    Brent Elliott