This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2054B:设计查询和原理图审查

Guru**** 2893300 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1638852/tps2054b-design-inquiry-and-schematic-review

部件号: TPS2054B

尊敬的团队:

我计划将 USB 电源开关 TPS2054BD 用于 USB 3.0 接口。

我将开关 IC 与 USB 集线器 USB5744-I/2G 连接。

在集线器数据表中、提到开关 IC EN 和#OC 可以连接到集线器同一引脚 PRT_CTLx。 它的连接是否适用于该 USB 交换机 IC。

此外、#OC 引脚是否需要上拉至 3.3V。

附件中附有整个 USB 部分的原理图、请提供反馈。

USB 集线器 updated.pdf 

 

 

此致、
Abhishek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Abhishek:

    我只能从器件角度发表评论。  

    对于输入引脚、您似乎在使用相同的电源、那么为什么不将引脚连接在一起并使用两个电容器、大容量电容器刚好更大?

    对于 EN 和 FAULT 引脚、实现自动重试功能(发生故障时启用关闭)的目标是什么? 如果是、则按照您的做法、将故障和使能引脚连接在一起。 在您的原理图中、FAULT 引脚被上拉至 3.3V、这 对于读取故障而言是正确的。 因此、当故障拉至低电平时(考虑过流故障的抗尖峰脉冲置为有效/置为无效时间)、启用也将变为低电平。 消除故障后、ENABLE 将再次变为高电平。  

    此外、OC 引脚应与各自 的使能引脚相关联。 例如、OC1 报告通道 1 的故障、因此应将其连接到 EN1。 但是、在原理图中、它们似乎是错序的(EN1 到 OC4 等)。  

    谢谢、

    Rishika Patel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rishika:

    抱歉、连接错误、OC1 只需连接到 EN1。

    以下共享内容是更新后的原理图。

    e2e.ti.com/.../USB-Hub-latest.pdf

    此致、

    Abhishek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Abhishek:

    原理图看起来很好。  

    如果您有其他问题或疑虑、请告知我。  

    谢谢、

    Rishika Patel