This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR36503E-Q1 CALC:TI WebBench 电源工具示例

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: LMR36503E-Q1, LMR14030

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1632455/lmr36503e-q1-calc-ti-webbench-power-tool-issye

器件型号:LMR36503E-Q1 Q1-CALC
主题中讨论的其他器件: LMR14030

TI 团队大家好、  

在使用 TI WebBench 电源设计器时、我们遇到了错误。 我们希望将 LMR14030QDPRQ1 用于输出负载 0.9V/2.8V。 但工具正在犯错。 器件默认设置将选择 LMR14030 方形 DPRRQ1。 而对于 2V 输出、它可以正常工作? 为什么不适用于 0.9V? 数据表指出支持的最小电压为 0.8V。

 

image.png

此致、

Vidhya.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vidhya:

    您能发送给错误的 webench 设计吗?

    谢谢您、

    Joshua Austria.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joshua、

    请 在下面找到网络工作台 URL。  

    webench.ti.com/.../error-create-design

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vidhya:

    看起来 webench 链路有故障。 您能否再次发送?

    谢谢您、

    Joshua Austria.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vidhya:

    自从这个主题打开以来已经有一段时间了、我现在将关闭它。  

    如果您需要更多帮助、请随时重新打开该主题。

    谢谢您、

    Joshua Austria.