This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1HA08-Q1:我们计划在首次上电时使用此芯片为下游电容器充电。 电容估计为 20mF。

Guru**** 2874030 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1638512/tps1ha08-q1-we-plan-to-use-this-chip-to-charge-the-downstream-capacitor-upon-the-first-power-up-the-capacitance-is-estimated-to-be-20mf

器件型号: TPS1HA08-Q1

我们计划在第一次上电时使用此芯片为下游电容器充电。 电容估计为 20mF。

该芯片用于接地短路的情况。 充电电流的持续时间相对较短。 是否有方法将其应用于 ms 级别? 或者、您还可以推荐其他芯片吗?

 
 
 

1.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bao:

    我建议使用 TPS1HC04、尽管我们对其进行的最高测试是 3mF、在室温下充电需要~20ms、在 125°C 下充电需要~400ms。我建议使用 EVM 进行测试、以确保它可以在所需的时间内为电容充电

    此致、
    尼古拉斯·彼得西尔格