This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25750:理想二极管特性

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25750, BQ25756

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1636994/bq25750-ideal-diode-feature

器件型号: BQ25750
主题中讨论的其他器件: BQ25756

如果我使用两个 BATFET、将源极连接在一起、并且栅极(两者都连接到 BATDRV)、我是否可以将充电器置于理想二极管状态、并预计在 VAC 开始耗尽时电池会补充负载?  VAC 是太阳能电压输入。  我们尝试了这样做、但看来 BATFET 没有导通。  我计算出 TON 约为 4.5us、但两个 FET 栅极电荷非常高、为 362nC(典型值)。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Debra、

    VAC 电压、ACUV 电压设置和 VBAT 电压是多少?

    如果我使用两个 BATFET、将源极连接在一起、栅极(两者)连接到 BATDRV、我能否将充电器置于理想二极管状态、并期望在 VAC 开始耗尽时电池补充负载?

    这将取决于电池电压、系统电压和输入电压。

    如果您仅使用 1 个 FET、则需要确保 ACUV 电压高于电池电压、以防止电池电压为 VAC 供电。 在这种情况下、可以使用二极管或电路。

    此致、
    Ethan Galloway

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ethan、

    我的电路可能与常规应用略有不同。  VAC 是太阳能。 VMP = 60V、Vbat = 51.8V(标称值) 并且 ACUV 通过电阻下拉为 41.2V。  我正试图让我的太阳能负载和任何剩余的东西对我的电池过度充电。 随着太阳能电力消耗、我想继续使用可用的太阳能、但补充 Vbat、直到有太阳能达到欠压状态、此时 Vbat 将接管满负载。  我在 ACFET 和 VSYS 之后有一个理想的控制器。  我觉得如果我在寄存器 0x19 中启用理想二极管功能、这应该会允许太阳能和电池为负载供电。  这是错误的假设吗?  另一种选择是在反向模式下工作、以帮助补充。  我们尝试启用理想二极管功能、但似乎效果不佳。  思路是我们只使用一个 BATFET 时才能使用此功能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Debra、

    能否绘制系统外观的一般方框图?

    我认为 BQ25750 在这里不起作用。 很难让 BATFET 获得所需的行为。

    我有几个备选建议。 请告诉我这些功能是否有效:

    • 该系统是否可以使用 MCU、BQ25756 和理想二极管控制器? 理想二极管控制器和 MCU 将控制电池和太阳能电池板之间的切换。
    • 系统是否可以将 BQ25756 与电池并联负载? 这样、BQ25756 就可以从太阳能电池板获得最大功率。 负载从电池和电池充电电流获取功率。 通过此设置、系统可以从太阳能电池板获得更多功率、因为进行 MPPT 操作的 BQ25756 是太阳能电池板上的唯一负载。

    此致、
    Ethan Galloway