Other Parts Discussed in Thread: LMR51610
器件型号: LMR51610
尊敬的先生/女士:
我在使用 LMR51610XDBVR 时对我的应用有疑问
在我的电路中、有一个 24Vac (18Vac 至 30Vac)、经过全桥二极管整流、变为具有纹波的直流电压、为 LMR51610XDBVR 提供电压以调节 5Vdc
未稳压 直流 (LMR51610 的输入电压 在 120Hz 时将介于最小 8.86V — 最大 41V 之间、请问 LMR51610XDBVR 是否仍可以调节到 5V? 是否会影响输出电压纹波?
谢谢。此致、
开尔文