Other Parts Discussed in Thread: TPS3840
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: TPS3840
您好:
第 1 页和第 6 页上的 TPS3840 状态数据表表明、3.1V 至 4.9V 的迟滞典型迟滞为 200mV、1.6V 至 3.0V 的型号具有 100mV 的迟滞: 
但在第 29 页(表 3)处、TPS3840DL31 (3.1V) 的迟滞为 100mV: 
正确的价值是什么?
此致、
Robert