This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7H3014-SP:VLDO 电流能力

Guru**** 2867040 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS7H3014-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1640144/tps7h3014-sp-vldo-current-capability

器件型号: TPS7H3014-SP

您好、

我想查询 TPS7H3014-SP 器件上 VLDO 引脚的最大电流能力。

具体来说、该输出是否可以用于为 EN 引脚(最大负载电流为 100µA) 以及)以及 PWR_GOOD 和 SEQ_DONE 引脚供电? 后两个信号将直接连接到 MCU。

感谢您的支持。

此致、
Dávid μ s

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Dávid、

    为了澄清一下、您基本上是问 VLDO 是否可用于提供 PULL_UP1 和 PULL_UP2 电压?  这不是 ~验证的配置、但 VLDO 引脚通常能够提供 Δ V 10mA。 您需要在硬件上进行验证以评估任何其他潜在的不可预见问题、但至少在高层次上、这似乎是可行的。

    如果您尝试这样做、最好在 VLDO 和 PULL_UPx 引脚之间放置一个串联电阻(可能为~1k Ω)、以限制电流、并保护 VLDO 免受意外短路或超出其电流能力的其他事件(可能会造成损坏)的影响。 选择该电阻后、您还需要考虑由负载引起的其两端的压降、以确保其提供的输出仍然满足您的 VOH 规格。

    或者、 您也可以直接使用 VIN 为 PULL_UPx 电源轨供电。 PULL_UPx 电源的最大电压为 7V。

    谢谢、

    Sarah