This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:锂离子兼容性

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ76952

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1640032/bq76952-li-s-compatability

器件型号: BQ76952

您好、

BQ76952 是否可用于监控锂 S 电池、或者它是否仅适用于数据表中列出的化学物质(锂离子,锂聚合物,Life-PO4)? 我目前的设计假设、将其与锂 S 电池一起使用只需要在初始配置期间改变电压阈值、但我想确保芯片内没有任何内容阻止其用于监测其他锂化学电池的电芯。  

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wallis、

    根据我的理解、锂离子电池的化学成分支持低于 2V/电芯的电压、是这样吗? BQ76952 精度规格保证每个电池的电压超过 2V:

    如果电压低于 2V 时的电芯电压测量精度不是关键问题、那么这应该没有问题。

    此致、
    Michael