This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM86838:TPSM86838RCGR 器件型号的热性能信息

Guru**** 2874030 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1639758/tpsm86838-thermal-info-of-tpsm86838rcgr-part-number

器件型号: TPSM86838

需要 TPSM86838RCGR 器件型号的热性能详细信息

结至外壳顶部热阻  
结至外壳底部热阻  
结至电路板热阻   结至环境热阻  

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Sagar、

    我们将进行检查、并就此向您回复。

    此致、

    Haseen。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、Sagar、
    热性能信息表 — TPSM86838RCGR(RCG 封装)
    热指标 符号 数据值 人员
    有效结至环境温度(在 EVM 板上) Eff RJA 24 °C/W
    结至环境温度(JEDEC 标准) RJA 36 °C/W
    结至顶部特征参数 ΨJT μ s 0.5 °C/W
    结至电路板特征参数 ΨJB μ s 12 °C/W
    重要注意事项:
    • 结至外壳顶部/底部 (RJC) 值为 未明确列出 提供了这种封装的规格。 这在电源模块中很常见、其中电路板(底部)的散热路径是主要散热路径。
    • ΨJT μ s ΨJB μ s 是表征参数(非传统热阻)、用于估算结温:
      • T_J =ΨJT×Δ V P_DIS + T_TOP
      • T_J =ΨJB×Δ V P_DIS + T_Board

    满载 (8A、24V IN、1.8V OUT、800kHz):

    • 功率损耗≈ 3.378W
    • 温升= 3.378W× 24°C/W = ~ó n 81°C
    • 最高环境温度= 150°C−81°C = ~ó n 69°C

    此致、

    Usha。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Usha、感谢您的回复

    您是否可以根据具体要求提供相同的封装备选器件型号??  

    注意:包装尺寸一致  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、Sagar、
    唯一的 TI 替代器件 相同的 19 引脚 5.0mm×5.5mm RCG 封装 为:

    TPSM86837RCGR — 引脚兼容的直接可替代器件

    TPSM86838RCGR TPSM86837RCGR
    封装 19 引脚 RCG、5.0mm×5.5mm White check mark 同样
    VIN/VIN/IOUT VOUT 4.5–28V/0.6–5.5V/8A White check mark 同样
    热性能(ΨJT Δ ΨJB Δ T) 0.5 / 12°C/W White check mark 同样
    消耗量 FCCM(较低纹波) Eco-mode(提高轻负载效率)
     唯一的区别是控制模式—选择 TPSM86837RCGR 则轻负载效率是首要考虑因素。
    此致、
    Usha。