This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5013-Q1:效率与输入电压数据间的关系请求 — LM5013‑Q1

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5013

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1640116/lm5013-q1-request-for-efficiency-vs-input-voltage-data-lm5013-q1

器件型号: LM5013-Q1
主题: LM5013 中讨论的其他器件

尊敬的 TI 团队:

‑目前正在设计非 I ² C 隔离式降压转换器、其工作条件如下:

  • 输入电压:  标称值为 48V
  • 输出电压: 24V  
  • 输出电流: 0.3 和 0.5A  

作为器件选型和性能评估的一部分、我们正在考虑 LM5013‑Q1。

为了支持我们的分析和比较,我们恳请您提供帮助 输入电压关系曲线的一个示例 对于上述输出条件 (24V 、0.3A - 0.5A )。 在 48V(例如 36V–60V)的代表性输入电压范围内的效率数据   (如果可用)将特别有用。

这些信息将帮助我们评估器件的热性能、功率耗散以及对我们应用的整体适用性。

此致、
Poojitha。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Poojitha、

    您可以通过 Webench Designer 估算损耗  。

    选择器件、输入所需的工作条件(例如 Vin、Vo、Fsw 等)、并估算器件内部的近似损耗。

    此致

    Arpita