This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5116:LM5116 对高于 45°C 的输出端的电压中断

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5116

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1639597/lm5116-lm5116-voltage-interruptions-on-output-above-45-c

器件型号: LM5116

LM5116 配置为在 24V 下生成 5V 电压。 负载约为 1A。 当环境温度上升到 45°C 以上时、它开始产生中断。 Voltege 降至大约 3V、并间接导致微控制器重新启动。 这些滴落是几毫秒长,每秒可治愈很多次。 似乎都很好。 如何改进温度较高的电路?

 

LM5116.jpg

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sebastian 您好

    输出端是否有任何电解电容器?

    谢谢你

    此致

    Onkar Bhakare

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答、

    没有,只有陶瓷,主要是 X5R。
    5 倍 47µF 直接靠近电感器、其他元件分布在 PCB 上。

    Sebastian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sebastian 您好  

    请完成快速入门并在此处分享 —  LM5116-5116WG-25116DESIGN-CALC 计算工具|德州仪器 TI.com

    谢谢你

    此致

    Onkar Bhakare

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Onkar、
    感谢您的快速入门。 简而言之:它解决了我的问题。  
    对于该稳压器、我的 MOSFET 似乎必须具有高栅极电荷(高达 110nC)。  
    快速入门建议降低我刚才提到的开关频率。

    在 300kHz 开关频率下、LM5116 不会在高达 60°C 环境温度下产生任何问题、这对于系统来说已经足够了。
    今天晚些时候、我将仅测试温度更高的 PCB。

    再次感谢、

    Sebastian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很棒!