This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5860T:在高海拔 (3000m /~700hPa) 下运行–是否有任何限制?

Guru**** 2892850 points

Other Parts Discussed in Thread: LP5860T

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1638685/lp5860t-operation-at-high-altitude-3000-m-700-hpa-any-restrictions

器件型号: LP5860T

您好的团队、
我的客户有关于 LED 矩阵驱动器 LP5860T 的问题。
我们的客户计划在高海拔高度下使用 LP5860T、特别是 3000m(大约 700hPa)。
我们查看了数据表、但找不到有关工作海拔/气压的任何明确规格或限制。
问题
  1. TI 是否对 LP5860T(或类似的低压 LED 驱动器)有任何官方海拔高度限制、并且可以在 3000m/~700hPa 下无限制使用?
  2. 如果没有明确的限制、是否有任何建议的降额准则或 3000m 处的其他注意事项(例如,由于对流减少而导致的热降额)?
  3. 是否有任何有关低压 IC 在高海拔高度应用的内部应用手册或一般 TI 指导文档可供我们参考?
此致、
Kyohei
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的客户:

    我们的专家 明天会回复您。 感谢您的耐心!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Suchen-San:

    感谢您的支持。

    如果行为在绝对最大额定值范围内、我认为这不应该是问题。 你对此有何看法?
    此致、
    Kyohei
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kyohei:

     高海拔高度将对热降额产生影响。   应用手册 SPRA953C 提供了基于海拔高度的热降额因子、详细信息可在第 1.5 节中找到(包含各种海拔高度下 RθJA 的乘法因子表)。 本文档通常适用于 TI 的 IC 产品系列、可作为高海拔热设计的官方参考资料与您的客户分享。

    此致、

    Emma Wu