Other Parts Discussed in Thread: LM2587
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
零件号: LM2587
如何计算 LM2587 的输出? 我的标称输入电压为 28(最小 16V、最大 32V)、我希望输出电压为 24V。
谢谢你
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 Harin、
感谢您使用 E2E。
您是否已经查看了以下可在技术文档的产品页面上找到的应用手册?
此致、
Johannes