This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5156-Q1:当负载电流在很短的时间内真的很高、但平均电流真的很低时会发生什么情况?

Guru**** 2925330 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5156-Q1, LM5156

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1639647/lm5156-q1-what-happen-when-load-current-is-really-high-at-really-short-duration-but-average-current-is-really-low

器件型号: LM5156-Q1
主题中讨论的其他器件: LM5156

您好的团队、  

当升压负载电流在很短的持续时间内真的很高(例如 10A)时、会发生什么情况、这会导致输出电压骤降? 我们无法使用剩余的高输出电容、平均输出电流足够低、例如 100mA。 Vin=12V 且 Vout=36 或 48V。

LM5156-Q1 保护功能是否会停止其升压运行、或继续运行以恢复输出电压骤降?

此致、
Ochi  

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ochi、

    感谢您使用 E2E。
    我们将于下周初查看并回复您。

    此致、

    Johannes

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Ochi、

    接下来我来解释一下。
    LM5156 器件具有逐周期过流保护。
    如果负载增加、器件仍会尝试调节目标电压、直到电感器电流达到电流限制阈值。
    此时、器件会连续运行、但占空比会受到限制、并且 VOUT 会下降。
    一旦输出负载减小、器件就会退出过流状态并正常调节回目标电压。

    仅当输入电压在增加的负载下也下降时、器件才可能变得不稳定或进入欠压锁定状态、这将导致器件复位。

    如果您对这些功能有其他疑问、敬请告知。

    此致、
    Niklas