This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65296:TPS65296 VDDQ 温度特性

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65296

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1637589/tps65296-tps65296-vddq-temperature-characteristics

器件型号: TPS65296

我们使用 TI 的 TPS65296 作为微米级 LPDDR4X 存储器的电源。
我们正在验证 VDDQ 电压是否处于 LPDDR4X 规格范围内。
您能说出 TPS65296 的 VDDQ 输出电压吗?

–10°C 或 75°C 处的 VDDQ 电压是多少?
2) 是否有一个图表显示温度与 VDDQ 电压之间的关系?

我查看了数据表、但我只能找到以下表述:“VDDQ TJ = 25°C、IVDDQ≤1.5A、VDDQ 电压为 0.57V 至 0.63V。“第 6 页

调整的
我在下面列出了我的使用条件。

-我们使用的 Micron LPDDR4X 存储器的 VDDQ 电压范围是 0.57V 至 0.65V。
- VDDQ 电流消耗为 0.13A。
-工作温度范围为–10°C 至 75°C。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Hideaki、

    我们将检查此问题并返回给您。

    此致、

    Manish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hello Hideaki、

    我们有–25°C 至 125°C 的数据、等于 0.581V 至 0.6034V。

    - Hitesh