Other Parts Discussed in Thread: LMZ34002
器件型号: LMZ34002
您好、
我将使用 LMZ34002 负电源模块并采用以下配置。
Vin = 6.2V
VOUT =–6.3V
IOUT = 0.25A
芯片建议的最高工作温度 TA =+85°C、工作结温=+105°C。
在我的设计中、环境温度很可能始终在 85 摄氏度左右。
我是否可以安全使用 LMZ34002、而不会出现任何性能下降? 对于更高的结温和环境温度、LMZ34002 是否有替代方案?
此致、
Binayak