This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM70880:LM7088 @ 12V 的设计故障

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: LM72880-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1639443/lm70880-design-failure-for-lm7088-12v

器件型号: LM70880
主题中讨论的其他器件: LM72880-Q1

您好:

我希望在 LM70888 周围设计一个具有多种输出电压曲线的 BEC(在不同的产品组合在一起但具有相同的稳压器下)-主要是 5V 和 12V。

在 Webench 中、我能够在 5V 8A 和 10V 至 80V 范围内获得所需的输出。但是、当输出电压为 12V(甚至 6A、15V 至 80V)时、该工具会出错
“设计更新失败。 由于相位裕度小于 35 或大于 120、此设计不稳定。“
在大于 28V Vmin 时、它工作正常。  

然而、市场上也有基于相同范围的现有设计。 我想知道我在这里是否遗漏了一些东西?  

该设计通过了 LM72880-Q1、尽管它的规格与 7088 基本相同、我觉得很奇怪。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我建议使用网站上提供的 Excel 计算器作为起点。

    www.ti.com/.../LM70880

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我有、它显示低于 18V;相位裕度过低、电感差值低于 25%

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您可以在这里分享 Excel 工作表吗? 我可以扫描。

    谢谢