Other Parts Discussed in Thread: TPS2001E
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号: TPS2001E
我对 TPS20xxE 系列电源开关(例如 TPS2001E)有疑问。 我知道、当禁用并且 Vin 处于工作电压范围内时、这些器件会阻断反向电流。 如果 Vin 未通电、电压为 0 伏或通常略低于最低工作电压、该怎么办。 这些器件是否在没有适当 Vin 的情况下仍然可以阻断反向电流?
感谢您的帮助!