This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27Z558:制造中进行 LStatus 更新的要求

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ27Z558

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1634032/bq27z558-requirement-for-lstatus-update-in-manufacturing

器件型号: BQ27Z558

大家好、我们正在为我们的一款器件 (1S2P 锂离子 10Ah) 开发一个可拆卸电池组。 我们使用 BQ27Z558 作为电量监测计。
我们成功完成了学习循环。 之后、我们禁用 GAUGE_EN 并创建黄金映像。
在我们的 Golden Image 中、LStatus 值为 0x06。 因此、我们在制造过程中刷写 Golden Image 的所有电池组的 LStatus 值均为 0x06。 此外、我们仅执行校准并启用 GAUGE_EN 和 ENAREY_EN。

我们注意到、如果我们立即在器件中开始使用这样的电池组、然后在放电至 SOC=0%并且经过一段无负载的时间后、电池包开始报告~5%的 SOC 值。 这对于用户体验来说并不理想。
但是,如果在器件中使用电池包之前在工厂执行完全充电 — 静止-完全放电 — 静止周期,则会得到值 LStatus=0x0E。 之后、在我们的器件中使用时、在电池包放电至 SOC=0%并且在没有负载的情况下经过一段时间后、电池包开始报告~2%的 SOC 值。 这仍然不是最佳选择、但它更好。

是否有必要在制造期间执行长期“自适应“过程 (LStatus 从 0x06 改为 0x0E)? 从实际角度来看、这还会影响什么? 是否通常将成品器件发运给终端用户且 LStatus=0x06?

我将通过 FAE 达到 SOC=0%后、发送两个电池包的.gg.csv 和.log 放电文件、并延迟一段时间。
10Ah_gg_1 — 电池包文件,LStatus=0x0E。 SOC 恢复到 2%。
10Ah_gg_2 — 电池包文件,LStatus=0x06。 SOC 恢复到 5%。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    此问题已分配给团队内部、我们将在  可能的情况下审核并与其他应用工程师跟进。 在此期间、请附加与项目关联的任何.log/.gg 文件

    谢谢您、
    Alan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是指 SOC 而不是 SOH?

    电量监测计在空闲状态下增加 SOC 的原因是、根据负载和化学成分、宽松的电芯可以恢复一些容量(5%是很多的、这看起来似乎是可行的、但如果采用最佳配置、那么考虑到算法的 1%精度、2%是合理的)。

    您是否启用了平滑处理? 这可以防止在没有充电电流的情况下 SOC 增加。

    确保为您的系统正确设置电流阈值。 安静电流应在 C/25 左右。 DSG 和 Chg 电流阈值应约为 C/17。 在电量监测计处于静止状态并启用平滑处理后、它不应在没有充电电流的情况下增加 SOC。

    无需执行长期学习过程(在现场 QMax 更新中)。 主要思路是拥有一个足够好的 Golden Image、该图像代表新电池的典型电池行为、以实现可接受的初始精度、同时使电量计在正常使用期间适应特定电池的实际属性。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    首先、感谢您解释长期的“适应“进程。 很可能、如果缺少此操作(前提是我们使用了高质量 Golden Image)不会导致任何负面后果、我们将不会在制造中执行此步骤。
    我对拼写错误深表歉意、我的意思是 SOC、而不是 SOH。
    关于“平滑处理“-我已选中、默认情况下启用平滑处理、我没有将其关闭。
    至于 Quit Current、我们的值约为 C/225。 DSG 和 Chg 电流阈值约为 C/130。 这一切都是因为使用电池组的器件每次充电后的使用寿命较长(0.5–1 年)。 此外、该器件本身具有较宽的电流消耗范围:待机模式下为~μ A 1mA、运行中为 300–2500mA、具体取决于模式。
    我们还可以在配置中进行哪些调整、以便在放电至 0%时更准确地确定 SOC(因为弛豫后,电量监测计正确地指示剩余容量的百分之几)? 我们是否可以在不对其他指标产生负面影响的情况下对此采取任何措施?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    阈值必须主要为电芯设置、而不是为当前的系统负载设置。

    如果您的器件每次充电时的使用寿命非常长、因为它通常不会消耗大量电流、那么测量仪表应始终处于休息模式(并且处于睡眠甚至关断状态)。 需要设置电流阈值、以便仅当电流足够高以从电压显性电量监测切换电量监测时电量监测计才退出休息模式。

    如果您将 Quit Current 设置为 C/225、则在负载降至 C/225 以下(太晚)之前、电量监测计不会进入基于电压的监测。 如果将 Dsg Current Threshold 设置为 C/130、那么您将很快将电量监测计从基于电压的监测中拉出。 与用于 Chg Current Threshold 的 C/130 类似。

    请按如下方式设置这些阈值:

    Quit current:约为 C/25。 只要电流降至该低电平、电量监测算法就应切换到基于电压的电量监测。

    Dsg Current 和 Chg Current 阈值:约为 C/17。 如果在电流小于该值(例如 C/130)的情况下进入 DSG 模式、电量监测计将无法执行阻抗跟踪、因此它可能会在您的设置下处于错误的模式。

    在应用中、您希望监测计大部分时间都处于休息模式(甚至是睡眠模式)、并且仅在有值得关注的 事项(例如 2500mA 用例)或您实际正在充电时退出此模式。 请注意、Taper Current 必须高于 Quit Current 阈值、以便电量监测计在检测到有效充电终止之前不会退出充电模式。